This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:功耗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310411/tmdscncd263p-power-consumption

器件型号:TMDSCNCD263P

您好!

如何在 使用 INA228AIDGSR 的 TMDSCNCD263P 评估板中测量功耗。 任何示例代码或文档都是相同的。

谢谢。此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhakar,  

    请参阅随附的 CCS 二进制文件以测量功耗。

    此致、

    布伦南

    e2e.ti.com/.../current_5F00_monitor_5F00_test.release.debug.out

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan:

    刷写 current_monitor_test.release.debug.out 二进制文件后、在控制台窗口中获得以下消息。

    *电流监视器测试*

    正在运行电流监视器测试...

    设置 INA 配置失败

    电流监视器测试失败


    此外、我当时正在尝试测量不同场景的功耗、因此如果我获得的是源文件而不是二进制文件、将会很有帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhakar,  

    您需要启用 PMIC LDO2来为电流监控器供电。  连接了一个二进制文件以启用所有 PMIC 电源轨。  您需要先运行此二进制文件、然后运行电流监控器二进制文件。

    e2e.ti.com/.../pmic_5F00_diag_5F00_test.debug.out

    遗憾的是、电流监控器测试的源并未公开。

    此致、

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan:

    我已经逐一运行了二进制文件、得到了以下结果

    PMIC_TEST 开始
    设备 ID:3C
    解锁配置寄存器
    状态寄存器:02
    所有测试均已通过!!


    *电流监视器测试*

    正在运行电流监视器测试...

    分流电压= 78mV

    总线电压= 16383mV

    功率= 0mW

    电流= 16mA

    读取从器件地址的 INA 器件- 0x40成功

    分流电压= 78mV

    总线电压= 16383mV

    功率= 0mW

    电流= 42mA

    读取从器件地址的 INA 器件- 0x41成功

    电流监视器测试通过


    我认为两条总线的数据不符合预期、例如总线电压显示为16383mV (即16.3V)、功率为0mW、这是不正确的、与其他数据类似。  

    您还可以分享寄存器详细信息, 使 PMIC LDO2能够为电流监控器供电!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhakar,  

    电流监控器二进制文件来自我们的 PCB 制造商、因此我需要让他们知道并等待他们对源进行更改。

    对于 PMIC LDO 寄存器、PMIC 团队不会公开此信息。  您需要联系他们进行咨询。

    此致、

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan:

    谢谢、如果可能、一旦您收到更新的二进制文件、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhakar,  

    我已经将此问题告知我们的制造商。  同时、您可以参考《 使用 INA226/INA228监测 AM263x MCU 上的总线电压和功率测量》应用手册 、了解有关自己执行此操作的说明。

    此致、

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果可能、您可以共享该二进制文件、我将会提供可能的最低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是哪个二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将在将来共享的二进制文件。 我要寻找的是、该微型计算机的最小和最大功耗是多少。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了、一旦获得二进制文件、我就会共享它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhakar,  

    今天、我被告知、新的电流监控二进制文件将在下周末准备就绪。  这是您仍感兴趣的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brennan,

    是的、当可用时请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会的。  感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhakar,  

    我与我们的制造商沟通、新电流监控器二进制文件的延迟至下周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhakar,

    感谢您的耐心。  下面附上了使用电流监控器进行功率测量的工作二进制文件。

    提醒:在运行当前监视器二进制文件之前、必须运行 PMIC 配置二进制文件。

    此致、

    布伦南

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/current_5F00_monitor_5F00_test.release.out