This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:n2het 操作码到汇编代码转换器

Guru**** 2931960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1317727/tms570ls3137-n2het-opcode-to-assembly-code-converter

器件型号:TMS570LS3137

您好

我有如下所示的 N2HET 程序操作码、但是我想将其转换回汇编语言中(不知为什么我丢失了那个文件)。 有可能做到吗? 如何实现?


{
0x000034C0、
0x0000221E、
0x00000000、
0x00000000
}、

谢谢!

祝你一切

顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devendra:

    Unknown 说:
    我有如下所示的 N2HET 程序操作码、但我想把它转换回汇编语言中(不知为什么我漏掉了那个文件)。 有可能做到吗? 如何?

    则无法进行反向转换。

    使用 HET IDE、我们可以只插入汇编指令、并可以将它们转换为操作代码。

    唯一的方法是、您必须手动解码这些操作码、并需要找到相关指令。

    使用 TRM 中的指令集部分执行此相反过程。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jagadish

    感谢您的回复、实际上我想我是如何使用 HET IDE 做到这一点的、这有点棘手、但比手动做到要好得多。 我仍然需要验证它。  

    谢谢