This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何在 EtherCAT 从站关闭演示中切换到 PRG0?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312392/am2434-how-to-switch-to-prg0-in-the-ethercat-slave-bech-off-demo

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:DP83826E

尊敬的 BU 专家:

我的客户想要在 ECAT 从站 bech-off 演示中使用 PRG0。 他们已经在使用 PRG1的 LP 上测试了演示。 由于引脚冲突、他们定制的电路板使用了 PRG0连接。 他们已尝试在 syscfg 中更改 ICSS 实例设置、但在更改后、他们的代码会停留在以下位置:

此外、他们将 PHY 更改为 dp83826e。

有什么想法、导致出现这种情况或如何更改为 PRG0?

谢谢。

挂起。