This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:闪存读取保护

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1318310/mspm0l1105-flash-read-protection

器件型号:MSPM0L1105

您好!

据我所知、只能通过完全禁用 SW-LED 来保护内部闪存不受外部访问 PD 的影响、这种理解是否正确?  
理论上、闪存仍然可以通过物理级别的访问而被读取、对吗?

完全安全存储仅在具有 AES 密钥存储的 Lx22x 和 Gx51x 系列器件上可以实现、正确吗?

谢谢、此致、
安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    是的、我认为是正确的。