This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:如果将 GPIO 配置为 PWM、是否也可以将 PWM 输出设置为开漏?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1319185/mspm0l1306-if-i-configure-the-gpio-to-pwm-can-i-also-set-the-pwm-output-as-opendrain

器件型号:MSPM0L1306

您好、专家:

如果我将 GPIO 配置为 PWM、我还可以将 PWM 输出设置为开漏吗?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    请选择 PA0/PA1作为 PWM 输出。 它们是开漏 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果另一个 PWM 由1K 电阻器拉高至3.3V、会有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高色彩、

    如果 PWM 输出的引脚为标准推挽模式、则上拉电阻器不会影响其原始配置的电平输出。

    B.R.

    佐伊