This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:我们通过立即启用 CTL0寄存器中的 PACKEN 位来尝试传输32位数据

Guru**** 2447710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1317902/mspm0l1306-we-are-trying-to-transmit-32bit-data-by-enabling-packen-bit-in-the-ctl0-register-with-no-luck

器件型号:MSPM0L1306

是否有人成功地做到了? 我们的外设仅接受1个32位的数据、因此我们需要该配置才能工作。

请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushma:

    很抱歉响应出现延迟。  我问了一遍,似乎没有人尝试过。  我来设置一下、看看会发现什么。