This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:OSPI 闪存选择:OSPI 闪存是否必须有 INT#引脚?

Guru**** 2415440 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1319496/am2434-ospi-flash-selection-must-ospi-flash-have-an-int-pin

器件型号:AM2434

您好!

我计划在新项目中使用 TI AM2434芯片、我想知道我选择的 OSPI 闪存是否支持 TI SoC。

sprt764.pdf 中列出了推荐的 AM2434 OSPI 闪存。

我选择了 MT35XU512ABA1G12-0AAT。 但是、我后来发现此闪存没有中断 INT#引脚。 它似乎是可选的。

我的问题是:此闪存可以与 AM2434和 FreeRTOS 配合使用吗? 性能是否会以任何方式下降?

谢谢!

奥莱克桑德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Oleksandr:

    请向供应商索取完整数据表、并查看 sprt764提供的不同产品。 兼容性列表将用作参考、它当前正在根据我们找到的新信息进行一些更新、因此请检查闪存数据表是否满足要求。  

    此致!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了 sprt764、没有任何关于中断的提及、因此我决定问这个问题。 您知道将 OSPI 闪存连接到 TI AM2434时是否需要 INT#引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Oleksandr:

    中断引脚对于正确运行不是必需的、它是可选的、只要器件支持标准控制信号、它就应该良好。

    此致!

    丹尼尔