This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:EEPROM 比特率和 SCL 频率不匹配?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315442/am2632-eeprom-bit-rate-and-scl-frequency-not-matching-up

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我的客户对 SDK 中提供的 EEPROM 示例代码有疑问。 (software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_DRIVERS_I2C_READ.html)

SysConfig 中的默认位速率设置为400kHz、但当他们测量 I2C 的 SCL 波时、结果为350kHz。

他们的理解是、这两个频率会匹配。 这是预期会发生的情况吗?

此致、

丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    让我把这个问题作为内部团队验证的一个错误提出来。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    感谢您的答复。 我要告诉我的客户、这是一个错误。 他们应该直接编辑 syscfg 文件吗? 或者如何将其设置为400kHz?

    此致!

    马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我们正在寻找一个解决办法,将尽快通知你。

    此致、

    阿克希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshit:

    您能大概告诉我什么时候修复吗?

    此致!

    马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari,

    我们仍在确定什么是错误、尚未得出结论。

    您能告诉我他们为测量 SCL 波而设置的基准电压吗?  

    此致、

    阿克希特