This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:HALCoGen 软件安全手册

Guru**** 2924690 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1319364/tms570ls3137-halcogen-software-safety-manual

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我在查找和下载"HALCoGen 软件安全手册"时遇到问题[SPNU593A]。 此文档是否已退回或是否仍可供使用(且有效)? 在后一种情况下、我在哪里可以找到它?

HALCoGen 04.07.01发行说明中说:"对于 TMS570LC43x 和 RM57x 系列器件、安全功能仅在 SafeTI 诊断库版本2.x.y 中受支持、该版本可与 HALCoGen 4.01.00或更高版本一起安装。"   这是否 意味着  SPNU593A 不再相关? HALCoGenHALCoGen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略此内容、我找到了文档。