This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1104的内部24MHz 精度如何用于 RTC

Guru**** 2950070 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1318414/mspm0c1104-how-about-the-internal-24mhz-accuracy-of-mspm0c1104-for-rtc-usage

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2311

您好、TI!

我们在 GPS 检测器中使用 MSP430FR2311、发现新的 MSPM0C1104 成本非常低、我们想尝试替换 MSP430FR2311。

在我们的应用中,我们需要 RTC 来做时间轴记录,我们知道24MHZ 不是那么准确,我们有 GPS 来获取最新的同步时间,周期大约是30分钟。 在此期间、如果我们为 RTC 使用内部24MHz、则需要知道时间偏差比。

谢谢您对此有任何建议。

BTW、我们知道 MSPM0C1104 是一款新器件、那么大规模生产日期呢?

文诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,文诚

    对于 MSPM0C、其 SYSOSC 约为@1.5%~-40 ℃≤Ta≤125 ℃、且最大值高达@0.7%~25 ℃  

    MSPM0C 支持时钟的用户调整(有关详细信息、请参阅用户指南)

    汽车 RTM 日期为2024年8月、工业 RTM 日期为2024年5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    感谢您的答复、我们将检查 时钟调整函数。

    是否可以应用3个或5个样片进行评估?

    谢谢。

    文诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,文诚

    还不错 请 按照常规流程申请样片

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,文诚

    我刚才检查了 MSPM0C 的时钟调整函数。 只有 L 和 G 系列具有此函数、C 无法意识到这一点。

    抱歉出现错误消息。

    B.R.

    佐伊