This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:关于 TSN 的一些问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315067/am2434-some-questions-about-tsn

器件型号:AM2434

1. 为 TSN 实施了哪些标准?支持以下所有标准?

  • 标准以太网(IEEE 802.1)
  • 时间敏感型应用的时序和同步- gPTP (IEEE 802.1AS-2020)
  • 时间敏感流的转发和排队增强功能(IEEE 802.1Qav)
  • 调度流量增强(IEEE 802.1Qbv)
  • 帧抢占(IEEE 802.1Qbu)

2. 何时可以在 AM2434上实现基于 TSN 的 ECAT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    时间敏感型流的转发和排队增强功能(IEEE 802.1Qav)[/报价]

    CPSW 外设提供支持、相关演示可在以下位置找到: AM243x MCU+ SDK:Enet CPSW EST 示例(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPSW 外设提供支持、相关演示可在以下位置找到: AM243x MCU+ SDK:Enet CPSW EST 示例(TI.com)

    本演示介绍调度流量增强功能(IEEE 802.1Qbv)。

    时间敏感型流(IEEE 802.1Qav)和帧占先(IEEE 802.1Qbu)的转发和排队增强功能 尚未实现,我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    请注意、CPSW 硬件支持帧前缀、但我们还没有示例来演示。 您能告诉我您打算如何使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    时间敏感型流的转发和排队增强功能(IEEE 802.1Qav)[/报价]

    我们未来有相关计划、但我很想知道您在这里的用例。 建议的时间线是 SDK 10.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、CPSW 硬件支持帧前缀、但我们还没有示例来演示。 您能告诉我您打算如何使用它吗?

       将来我想用 AM2434 EVM 板在 TSN 上实施一些协议、比如 Ethernet/IP、OPC-UA 等等。

    我希望 TI 能将这些 TSN 标准整合在一起、发布一个演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我们会听取您的反馈、并计划在将来进行展示。 感谢您的反馈。 如果您有任何其他疑问、请随时创建新 TT