This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:无法运行调试会话

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1352P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303142/launchxl-cc1352p-cannot-run-a-debug-session

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1352PUNIFLASH

您好

如标题所述、我将尝试在 code composer 上使用 CC1352P1 launchpad 运行调试会话。 其目的是与微控制器进行基本通信并了解相关知识。 我已经使用 noRTOS 选择了一个示例应用"gpiointerrupt"。 当我最初尝试运行调试器时、无法"恢复"、"暂停"或步入函数等、如下图所示(我只能在此处终止)。

单击调试探针(右上角)后、我可以暂停调试会话。 在执行此操作时、会出现以下错误:

"在"/project/exports/cc26xx_aga_2_0_ext/driverlib/chipinfo.c "中找不到源文件。

如何解决此问题? 如有任何帮助,将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvashan:

    请按照本培训中的任务2进行操作、并确保您已遵循该程序。 Simplelink 学院课程是您开始使用 SimpleLink 器件的好资源。

    dev.ti.com/.../node

    但在本例中、您能否点击图像中突出显示的部分、而不是项目。 它应该为你提供暂停、单步执行和进入函数的访问权限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid

    感谢您提供的资源、我一定会尽快完成这些内容。

    关于您的建议、当我在 while 循环中的 main_nortos.c 中设置断点后选择突出显示的部分时、  我暂停了调试会话、而不是调试器触及断点、我会收到以下错误、这与我在文章中提到的错误相同。 请参阅随附的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvashan:  

    您是否按照驱动程序快速入门指南中的步骤将项目导入 CCS?

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23/docs/simplelink_mcu_sdk/html/quickstart-guide/tidrivers-quick-start.html

    此操作将引导您完成导入项目的操作。 如果您确实已按照这些步骤操作、请导入另一个示例并检查其是否有效。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid

    当我在初始帖子中导入项目时、实际上我已经完成了这个操作。 会发生同样的事情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid

    我已经在论坛中挖掘并发现了这个 相关的问题 ,但提供了一个链接应该有帮助,但不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvashan:

    您指出的链接 与需要启动映像管理器的项目相关。 但在您的情况下、GPIO 中断项目必须在没有 BIM 的情况下工作。 它不需要 BIM。  

    我刚刚在 SDK 中测试了 gpioInterrupt nortos gcc 项目。 似乎工作正常。

    您使用的是哪个版本的 SDK? 您是否使用 Launchxl-CC1352P1 Launchpad 作为硬件?

    请检查您是否在使用 LP-CC1352P7-1。 我之所以提出这个问题、是因为调用堆栈中的错误消息似乎指示了错误的芯片。

    此致、
    SID

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid

    对于没有活动深表歉意。  

    我使用的是版本7.10.02.23的 SDK。 我还可以确认我使用的是 Launchxl-CC1352P1。

    请注意、我尝试使用 uart2echo 的 CCS 工程来刷写 Launchpad-CC1310、并且效果很好。 我在为 Launchxl-CC1352P1查找 uart2echo 项目的 CCS 版本、但只有 gcc、ticlang 和 IAR 项目。 在我这边安装 IDE 时、gcc 编译器可能会有问题吗? 对于原始 IDE 安装、我未做任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvashan:

    我假设如果这是编译器的问题、编译本身会失败。

    "CCS"编译器选项已被弃用、现在建议将 ticlang 编译器作为 CCS 的默认编译器。 您可以试用该项目的 TiClang 版本吗?

    您可以在菜单中找到 CCS 是否正确发现了编译器:Window->Preferences->Code Composer Studio->Build->Compilers

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid

    感谢您一直以来对我的答复。

    但是,TIClang 版本不起作用。 无法调试程序时会发生相同的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvashan:

    当我连接 LP-CC1352P7-1 Launchpad 并调试 Launchxl-CC1352P1项目时、出现的错误与您原始的屏幕截图中相同。  

    您看到的误差通常出现在这种情况下。

    不确定为什么否则会出现此错误。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid

    我不知道在这个阶段要做什么,只是感谢你努力帮助我。

    为了进行完整性检查、我使用了 CC1352、并尝试调试 LP-CC1352P7-1工程、但意外地不起作用、并产生了与您相同的错误。 我还尝试了不同版本的 SDK (6.41.00.17)、但也没有可用。 我不得不使用似乎工作正常且能够进行调试的 CC1310 Launchpad。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvashan:

    您能否打开 SmartRF Studio 会话并检查是否检测到器件为 CC1352P。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid

    我想它是作为  CC1352P 被检测到的。 请参阅随附的图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvashan:

    请您下载 uniflash。  https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

     在存储器部分、您可以选择 FCFG1、按 GO 并发送此处存储器地址的屏幕截图。 请检查此处上传的屏幕截图以供参考。

    我们需要知道为何未将该器件评估为 CC1352P1。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid

    对于没有活动深表歉意。  附件中给出了存储器范围的屏幕截图。

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvashan:

    我真的很抱歉这个线程的较晚响应。

    您是否还可以上传 包含 地址0x50001318的 FCFG1内容?  

    提前感谢

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvashan:  

    除了来自该地址的 FCFG1内容外、还可以在 SmartRF Studio 中检查器件的修订版。 您之前的屏幕截图来自 SmartRF Flash Programmer 2。 Smart RF Studio 更详细地给出了版本号。  

    https://www.ti.com/tool/download/SMARTRF-STUDIO-7

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvashan:

    此问题是否仍在发生? 或者您找到了适合它的解决方案?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid

    我已经附上了 LP 的 FCFG1内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvashan:

    您似乎拥有预制器件、该器件应该仅用于早期开发、直到最终生产器件发布。 该器件的最终版本是在几年前发布的。 请查看 Siri 的这个回答、它会提供支持您的器件修订版的 Simplelink SDK 的最后一个版本。

    e2e.ti.com/.../2982624

    任何新的 LaunchPad 都应附带更高版本、并可通过我们的 Simplelink SDK 提供开箱即用的支持。

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sid

    谢谢您的

    讲解。 您能将您引用的论坛帖子的完整链接发送给我们吗? 链接已截断、并显示为文本。 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、该链接

    e2e.ti.com/.../2982624