This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:计时器任务持续0.5ms

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1318467/tm4c1294kcpdt-timer-task-for-0-5-ms

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

  我将针对我的应用使用 TM4C1294KCPDT 微控制器。

使用 RTOS 平台开发的代码。

对于我的应用、我需要 为计时器线程创建一个任务、每隔0.5ms 运行一次。 根据示例、我将最小时间创建为1ms。

请帮我解决这个问题。 如何减少时间?

我的代码在这里。

void timer_1ms_init ()
{
      Clock_Params TimerThreadParams1_ms;
      Clock_Params_(_TimerThreadParameters1_ms);
      TimerThreadParams1_ms.startFlag = true;
      TimerThreadParams1_ms.period = 1;//========= 1ms 值

      Clock_structure (&TimerThread1_ms Timer_Thread_Struct、(Clock_Func P.tr) TimerThread1_ms、1、&TimerThreadParams1_ms);

此致、

尤瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      有关详细信息、请参阅 TI-RTOS 用户指南。 请参见下方的。 您需要设置 .periodType = Timer_Period microsec,这样可以使用500作为周期,得到的周期为0.5ms。