This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:对于为 TMS570LS3137生成的 TMS570LC4357、我可以使用与之完全相同的 N2HET 代码吗?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1317921/tms570lc4357-can-i-use-exactly-the-same-n2het-code-for-my-tms570lc4357-that-was-generated-for-tms570ls3137

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137、HALCOGEN、

我是 ~7年前编写的 TMS570LS3137 N2HET 代码、现在我在努力寻找自己代码的来源、所以我有2个问题:

1.是否有使用 hetp.exe 来创建.het 文件的应用手册或示例 C 代码? 我不记得使用 HALCOGEN 作为这个特定代码、我的 HalCoGen 正在寻找一个要导入的外部 C/H 文件、所以在什么地方必须有示例代码呢?

2.看起来 TMS570LC4357和 TMS570LS3137是相同的、但我在视觉上比较 TRM -它们是相同的(IP 是相同的)吗?同样的 hetp.exe 适用于两者?

谢谢。

吉姆