This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:使用 OSPI 引导和 Keywriter 的安全引导

Guru**** 2415440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1304730/am2434-secure-boot-with-ospi-boot-and-keywriter

器件型号:AM2434

尊敬的 TI 支持:

我们想使用 AM243x 的安全启动特性、但我们需要对其做出一些澄清。

我们已经发现一些有关 OSPI 启动与安全启动不兼容的信息、但在一些支持票证答案中、情况正好相反。  来源:"无法在 SBL OSPI 中对应用程序映像进行加密"

  • 您能否使用 AM243x HS-OSPI 上的 FS 引导选项确认安全引导是否可行?
  • 或者是否可以、但固件映像不能加密、只能进行签名?

我找到了 otp_keywriter_am243x_09_00_00-windows-installer、其中包含一些用于生成 x509认证的脚本。

  • 您是否会建议使用这些或有一种可能性、即这些已被弃用、并且更好地实施我们自己的过程(使用 openssl 或类似功能)?
  • 关于 Keywriter -我假设不是这样-但是否可以出于测试目的在开发环境(在 Launchpad 或 EVM 上)中重新写入安全密钥?

谢谢。
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    Unknown 说:
    或者可以吗、但固件映像不能加密、只能签名?

    我们不对经过身份验证的引导使用术语"安全引导"、该术语仍然是 HSFS 器件的可选特性。 但是、这仍然是可能的。

    您是否会建议使用这些或可能有这些已被弃用的可能性,而且最好是实施我们自己的过程(使用 openssl 或类似方法)?

    我们仅提供了一个示例脚本以及脚本工作原理的流程图。 用户应拥有值得信赖的 HSM 供应商来提供安全服务器、该服务器可提供经过签名的图像并帮助在 安全电子保险丝中配置密钥。 我们不声明这些脚本具有任何生产质量用途。

    Unknown 说:
    关于 Keywriter -我想不是-但是否有可能为了测试目的在开发环境中(在 launchpad 或 EVM 上)重写安全密钥?

    是的、您的假设是正确的。 密钥写入电子保险丝、可在器件的生命周期内一次性编程。 因此、它无法被覆盖(在特定模式下)。

    1.  如果行未被写锁定、电子保险丝中的位可以从0写入1
    2. 电子保险丝中的位 不能从 1写入  0.

    因此、密钥在器件的生命周期内只能编程一次。

    希望它有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    感谢您的快速回答!

    否! HSFS 器件上不支持安全引导。 它仅在 HSSE 设备上受支持。

      当然、我的意思是我们 FS 目前拥有 HS-SE 器件、我们希望通过写入密钥来迁移到 HS-SE。

    我们不对经过身份验证的引导使用术语"安全引导"、该术语仍然是  HSFS 器件的可选特性。 但是、这仍然是可能的。

      我很抱歉,但对我来说,仍然不清楚什么是"仍然可能"。 如果我理解正确、 经认证的引导 仅对固件进行签名但未对其进行加密的情况? 因此、仅使用 OSPI 引导 经认证的引导 甚至是 安全启动

    您是否可以确认注意事项"Encryption of application image not possible in SBL OSPI"仍然有效?

    谢谢、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark Orkenyi

     很抱歉,但我仍然不清楚什么是"仍然可能"。 如果我理解正确、 经认证的引导 仅对固件进行签名但未对其进行加密的情况? 因此、仅使用 OSPI 引导 经认证的引导 甚至是 安全启动 ?[/报价]

    我们不声称 HSFS 引导为安全引导、即使它支持经过身份验证的引导、这是因为对 HSFS 器件中的引导加载程序进行身份验证 是可选的。 因此、 如果 更改了证书、则可以禁用身份验证。

    但是、HSFS 支持身份验证的引导特性。

    您能否确认注意事项"Encryption of application image not possible in SBL OSPI"仍然有效?

    可以、由于器件中的存储器限制、在基于 OSPI 的应用程序引导时、当前的 SDK 和 SYSFW 版本不支持应用程序映像加密。 将在将来的版本中解决此问题。 但这仅对 HSSE 设备有效。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aakash!

    在这种情况下、如果我们目前正在使用 OSPI 引导(因此无法对我们的应用程序映像进行加密)、则通过烧录密钥转移到 HS-SE 毫无意义、但可能会在 HS-SE 中使用经过身份验证的引导功能 FS。 您同意吗?

    这是最后一个相关的问题。  

    "此问题将在将来发布时解决。"
    何时可使用此功能? 即使是估算也会对我们有所帮助。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    刻录密钥转移到 HS-SE 没有意义,但可能需要在 HS-SE 中使用经过身份验证的启动功能 FS。 您同意吗?

    嗯、不完全是。 HSFS 中的身份验证方法不依赖于任何密钥。 如果是 HSSE、则对客户编程的电子保险丝中的根密钥进行固定的身份验证。 对于 HSFS、 您只需使用任何密钥和有效身份验证来更改映像、该操作仍然有效。

    如果 您对安全性有有效顾虑、则不建议将 HSFS 用于生产。

    ""此问题将在将来的版本中解决。"

    我没有这方面的时间轴。 最有可能是09.02版本(Q1'24)或10.00版本 (Q2'24)

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    谢谢您的澄清!

    此致!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    抱歉打开案例、我只有另一个与此相关的问题。

    我们现在希望使用经过身份验证的引导、直到支持 OSPI 闪存中的应用程序加密。

    我没有找到任何有关如何在 HS-SE 中启用/禁用可选的应用解密以实现安全引导的信息。

    如果我使用 Keywriter 写入 SMEK 和 SMPK、这会自动意味着我们必须上传加密的应用映像、还是可以在启动期间禁用应用的解密并仅使用经过身份验证的启动? 如果是,如何?

    谢谢。

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    如果我使用 Keywriter 在 SMEK 和 SMPK 中写入,这是否自动意味着我们必须上传加密的应用程序映像,或者可能在启动期间禁用应用程序解密并仅使用身份验证的启动? 如果是、如何?

    这取决于应用程序映像的证书。

    它不应具有此处所述的"加密"字段- https://downloads.ti.com/tisci/esd/latest/2_tisci_msgs/security/sec_cert_format.html#sample-x509-template

    如果加密不可用、图像将不会被解密。 然而,图像的验证是强制性的。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aakash,它的帮助!