This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:是否有用于外设说明的 SVD 文件? 或者没有文件、可以将一个 dslite 文件转换为 SVD

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1317400/tms570lc4357-is-there-an-svd-file-for-peripheral-description-or-lacking-that-a-dslite-file-which-i-can-convert-to-svd

器件型号:TMS570LC4357

有人可以使用 SVD 或 Dslite 外设说明文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kendall:

    Unknown 说:
    ]是否有人可以使用 SVD 或 dslite 外设说明文件?

    我们没有适用于 Hercules 器件(包括 TMS570LC4357)的 SVD 文件。

    我们只有这些器件的 XML 文件。 您可以在 CCS 的下方路径中找到它们。

    (+) TMS570LS3137:用于 Segger 调试的 SVD -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    在上面的线程中、他们指出了一个软件、并提到了使用这个软件、我们可以将 XML 文件转换为 SVD 文件。 我从未在实践中测试过这一点、但您可以尝试一下。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人撰写了一个很棒的应用、将 TI XML 转换为 SVD、以防将来有人发现并需要它。  https://github.com/dhoove/tixml2svd
    我只会附上 SVD 文件、但是论坛上的上传内容似乎不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一款由某人编写的用于将 TI XML 转换为 SVD 的出色应用程序,以防将来有人发现此应用程序

    感谢您共享该应用程序、这将非常有用。