This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:TMDS243EVM 调试扩展

Guru**** 2513855 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312096/tmds243evm-tmds243evm-debug-extension

器件型号:TMDS243EVM

您好!

以下链接中描述的调试扩展是否已完成? 有一条注释指出扩展名尚未最终确定。  

此外、您是否能够指向从 SDK 或 Keywriter 生成调试扩展的任何示例?

https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/2_tisci_msgs/security/sec_cert_format.html#sysfw-debug-ext

谢谢-文卡塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkata:

    您已经对 TMDS243EVM 提出过起诉、但该封装的支持产品是微处理器级器件。 您是否选择了错误的器件型号并使用了这些产品之一? 或者、我们是否有一些配套资料表明 AM243支持 TISCI?


    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    package

    尊敬的 Ralph:

    我正在将  TMDS243EVM 与 AM243微控制器配合使用。 我得到 下面的链接从  Shklyarman,迈克尔和该链接重定向我到 我张贴在上面的页面. 我觉得链接中描述的调试扩展字段也适用于 AM243。 您能确认这一点吗? 此外、如果对调试扩展字段进行了任何更改(如页面上所示、这些字段尚未最终确定)?  

    software-dl.ti.com/.../runtime_debug.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    是的、我昨天已经弄清楚了这一点、此后我 确认并 请求了我们的软件专家之一来帮助 回答您有关 TISCI 的问题。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    是的、调试扩展  也适用于 AM243。