This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:SPI UDMA 传输问题

Guru**** 2794745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1318187/tm4c1294kcpdt-spi-udma-transfer-issues

器件型号:TM4C1294KCPDT

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

我在广泛使用 TM4C1294器件时遇到了一个问题:将 TM4C1294 SPI 配置为主机模式、启动 uDMA 传输模式、并启用中断、程序将运行到中断、但无法退出。 原因是什么?

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

     请确保在进入 ISR 后清除中断标志。 如果在退出 ISR 后未清除中断标志、它将再次进入 ISR、因为这些标志仍处于挂起状态。 此外、在 ISR 开始时、而非 ISR 结束时清除标志。  

     如果上述问题不是问题的原因、则可能是以下勘误表。 请参阅该解决方法。