This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:同一 ADC 单元中的 ADC 单端和差分端配置

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1316581/tmdscncd263p-adc-single-ended-and-differential-ended-configuration-in-same-adc-unit

器件型号:TMDSCNCD263P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

团队、您好!

当我尝试配置差分 ADC 通道时、SysConfig 中的 ADC 信号模式选择为"引脚对采样"。

但在 SOC 配置中、我需要在同一 ADC 单元中使用差分模式的一些通道、以及单端模式的一些通道。  

是否可以在同一 ADC 单元中配置信号模式?

提前感谢。

阿斯瓦西 J G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aswathy、

    我以前没有尝试过这样做、因此我需要在结束时研究这一点、并且可能需要到明天下午才这样做。 请在明天的某个时候得到答复。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aswathy,

     无法将同一个 ADC 单元配置为同时使用这两种信号模式。 您只能对给定 ADC 单元/模块的通道使用全单端或全差分。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。