This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:如果 NVM 块长度大于128、则闪存操作不起作用

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1313013/tmdscncd263-flash-operation-not-working-if-nvm-block-length-is-more-than-128

器件型号:TMDSCNCD263

团队、您好!

我们使用的是  来自 MCAL _AM263x_09.00.01.00封装的 FLS 驱动程序。

我们正在尝试将 NVM 块长度配置为 大于128 ,但   此块的 FLS 读取和写入不成功。

你可以告诉我们,如何配置一个大于128的块大小,以便 FLS 读写会成功。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    您要传输的确切大小是多少? 此外、您尝试写入/读取的偏移量是多少?

    Br、

    苏尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    我们正在尝试写入和读取一个大小为287字节的块。

    我们配置了大约20个块。 287字节。 当我们尝试读写所有这些块时、大小超过120字节的块导致了问题。

    我们配置的 FLS 扇区的偏移为0、

    我们创建了一个单扇区、扇区大小为4096、扇区数量为32。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    在写入之前是否尝试过 FLS 全芯片擦除? 超过128字节的 FLS 读取内容是什么? 是0xFF 吗?

    Br、

    苏尼尔