This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-AM263X:您可以读取哪一个寄存器来确定器件是 MCU-PLUS-SDK 还是 AM2634?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1316810/mcu-plus-sdk-am263x-what-register-can-you-read-to-determine-if-part-is-am2632-or-am2634

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件:AM2634AM2632

尊敬的支持部门:

我们有一个 Green Hills JTAG 探针脚本、用于调试和闪存编程。  此脚本目前有两个版本:一个用于 AM2632、一个用于 AM2634。 两个用于停止内核等的稍微不同的探测命令。 最好有一个脚本查看某个寄存器以确定我们要连接的芯片。 是否有可用于区分 AM2632或 AM2634的芯片 ID、内核计数或某个寄存器?

谢谢。
乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    这是肯定的! 触发 TOP_CTRL。 EFUSE_JTAG_USERCODE_ID 寄存器(物理地址 50D8 0038h)将是您需要读取的内容。 至于对其进行解码、您需要参考我们的数据表和技术参考手册。

    在 TRM 中、我们详细介绍了第1.5节中的完整寄存器字段:

    而在器件数据表中、您可以在表5-1中获取 JTAG 器件 ID:

    希望这将为您提供您所需的一切!

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph。