This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:msp432e401y

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1316944/msp432e401y-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y

大家好!

我要让 MSP 转到 lpm0....in lpm0我将获得2.2mA...please 请告诉我导致此问题的原因。
Comp_e、Timer A 和 ADC14模块将消耗多少电流...?

是否有任何想法可以检查此问题是否与软件或硬件有关...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 MSP 启动时、消耗功率为230uA。

    在我的应用执行并将 MSP 置于关断模式后、MSP 会消耗4.4mA 电流...问题可能是什么...将 MSP 置于关断模式后为什么 MSP 仍会消耗4.4mA ... MSP 引脚是否存在电流泄漏...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     首先、您没有使用 MSP432E、因为 MSP432E 没有 ADC14。 我想您讨论的是 MSP432P、对吗? MSP432P 器件已停产、而且 e2e 对该器件的支持有限。 据我从数据表中看到的、 表中显示的 LPM0电流假设所有外设都已关闭、并且 MCU 与外部元件之间没有连接。 如果您的定时器和 ADC14正在运行、或者 MCU 与外部组件之间有电流路径、您将无法获得最低电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 MSP432P。

    是的、MSP 连接到外设。

    首先测试、如果我关闭 MSP、则在启动时200uA 是 MSP 电流消耗。

    第二个测试将运行应用程序、在转到 lpm0之前、我将关闭 MSP。 在本例中为获取4.4 mA。

    请告诉我、这可能是什么问题  

    还有一点、即将到达 lpm0之前、GPIO 引脚将呈现理想状态、从而显著降低 MSP 电流消耗。

    完美状态意味着 GPIO 必须是输入或输出或输入上拉或输入下拉或输出低电平或输出高电平...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为一定有一些 I/O 保持在消耗电流的状态。 为什么不查看引脚状态、看看在复位时哪些引脚处于活动状态或与相同引脚相比有所不同呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设在 MSP 关断前、有几个引脚为高电平、也有几个引脚为低电平。 当我们 将 MSP 设为关断时、GPIO 引脚的状态是否会保留...? 例如、一些引脚将处于高电平、而一些引脚将处于低电平...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO IO 的最佳状态是什么、以适应较低的电流、即它必须输出高电平或低电平、或者输入高电平或低电平...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、MSP432E 等一些 MCU 可通过编程保持 I/O 状态、即使在断电的休眠模式下也是如此。 我对 MSP432P 的了解不够、不足以知道 LPM0是否保留 I/O 电源。 器件完成复位时、您表示它的功耗最低。 复位期间所有 I/O 引脚处于高阻抗状态。 您可以尝试将所有引脚置于高阻抗状态、这意味着在关闭之前引脚处于输入模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着在进入关断模式以检查 MSP 消耗的电流是否较低之前、我必须尝试使所有 GPIO 都具有高电平输入...我是否正确?

    当 MSP 关断时、如何检查哪个引脚消耗更多电流...? 目前、我们正在将万用表串联在 MSP 和 VCC 引脚之间、  

    我必须将 MSP 置于低电流消耗模式... 以下哪种方法是实现此目的的最佳方法...将 MSP 置于关断状态是否是好方法或任何其他可用方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的主题标题讨论的是睡眠模式 LPM0。 现在、根据 TRM、您谈论的是关断、这是一个 LPM5。 同样、除了阅读 TRM、我没有使用该器件的经验。 您需要确保实现最低电流、同时满足相应模式提及的所有要求。