大家好!
我要让 MSP 转到 lpm0....in lpm0我将获得2.2mA...please 请告诉我导致此问题的原因。
Comp_e、Timer A 和 ADC14模块将消耗多少电流...?
是否有任何想法可以检查此问题是否与软件或硬件有关...?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我要让 MSP 转到 lpm0....in lpm0我将获得2.2mA...please 请告诉我导致此问题的原因。
Comp_e、Timer A 和 ADC14模块将消耗多少电流...?
是否有任何想法可以检查此问题是否与软件或硬件有关...?
您好!
首先、您没有使用 MSP432E、因为 MSP432E 没有 ADC14。 我想您讨论的是 MSP432P、对吗? MSP432P 器件已停产、而且 e2e 对该器件的支持有限。 据我从数据表中看到的、 表中显示的 LPM0电流假设所有外设都已关闭、并且 MCU 与外部元件之间没有连接。 如果您的定时器和 ADC14正在运行、或者 MCU 与外部组件之间有电流路径、您将无法获得最低电流

是的、我使用的是 MSP432P。
是的、MSP 连接到外设。
首先测试、如果我关闭 MSP、则在启动时200uA 是 MSP 电流消耗。
第二个测试将运行应用程序、在转到 lpm0之前、我将关闭 MSP。 在本例中为获取4.4 mA。
请告诉我、这可能是什么问题
还有一点、即将到达 lpm0之前、GPIO 引脚将呈现理想状态、从而显著降低 MSP 电流消耗。
完美状态意味着 GPIO 必须是输入或输出或输入上拉或输入下拉或输出低电平或输出高电平...
这意味着在进入关断模式以检查 MSP 消耗的电流是否较低之前、我必须尝试使所有 GPIO 都具有高电平输入...我是否正确?
当 MSP 关断时、如何检查哪个引脚消耗更多电流...? 目前、我们正在将万用表串联在 MSP 和 VCC 引脚之间、
我必须将 MSP 置于低电流消耗模式... 以下哪种方法是实现此目的的最佳方法...将 MSP 置于关断状态是否是好方法或任何其他可用方法?