This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:模数转换器

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1305996/tms570lc4357-analog-to-digital-convertor

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

IAM 工作在  ADC 使用 控制器 tms570ls4357 ,对于这 我 需要    给模拟输入信道,什么样的模拟应该给出,如何完成, 你可以帮我 SIR ,从哪个寄存器数据将被存储.  

谢谢!

耶瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     先生,没有答复  

    谢谢!

    耶瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IAM 在 控制器 tms570ls4357中 使用 halcogen 中的示例代码处理 ADC   

    example_adcDisplay.c  对于这一点        、如果我要将温度传感器输出到 ADC0、 那么它将工作 SIR、如果有与此相关的任何信息、请向我 SIR 提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    很抱歉,我在度假一周。

    在 ADC 示例中、这些图形使用 ADC 引脚0和 ADC 引脚1。

    它们将位于控制器的 W14和 V17上。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 新年快乐, 对于 ADC 项目  什么样的模拟信号我给 ,示例 任何 外部 传感器   我应该 连接 像 温度传感器, 光传感器, 而不是   任何内置的 模拟 提供 由 控制器 TMS570LS4357  生成 模拟信号并 提供给模拟引脚 , 先生,这是不可能的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你新年快乐!

    我应该提供哪种类型的模拟信号          ,例如我应该像温度传感器那样连接任何外部传感器 ,光传感器, 而不是       控制器提供的任何内置    模拟,TMS570LS4357生成模拟信号并 提供给模拟引脚[/引号]

    出于测试目的、您可以连接任何直流电源、不仅是传感器、而且还取决于您的可用性。 唯一的问题是您的模拟输入应该在 ADREFLO 到 ADREFHI 的范围内。

    您还可以使用可变直流电源(如 RPS (稳压电源))对其进行测试。

    您还可以使用控制器的 DAC、但该器件没有 DAC、因此您可以使用其他控制器 DAC 输出到该器件的 ADC 输入进行测试。

    您还可以使用电位器(手动可调的 可变电阻器)、您可以在接地端和3.3V 电源之间连接此电阻器、还可以使用电位器的旋钮手动改变电阻、并可以将电位器的输出提供到 ADC 的输入端。 采用这种方法、您可以仅在 o 到3.3V 之间调节电压、具体取决于电压 ADC 将生成相应的数字值。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的  SIR  在  ADREFLO to ADREFHI 中  ,ADREFLO  引脚 应该  接  地   ,ADREFHI 应该  连接 到  3.3V 的 控制器, 然后   如果 我 考虑 电位计 作为 模拟输入 ,那么 引脚连接将做 如你所说的前一个线程. 然后、 我将转储 示例 代码 、    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    ADREFLO 到 ADREFHI  , ADREFLO  引脚 应    接地,ADREFHI    应  连接到   3.3V  控制器, 然后   如果 我 考虑 电位计 作为 模拟输入, 则 引脚连接将 像你说的前一线程那样完成。 ,那么 我将转储 示例 代码  ,Sir  

    是的、回答正确。

    为了更清楚地了解、请遵循以下连接。

    根据应用代码、输入 AD1IN 引脚应该是您选择的引脚。 一旦您转储代码、然后手动调节电位器旋钮、您将根据施加的电位器输入获得不同的 ADC 数字值。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIR,   我不是       为 ADC 使用示例代码,而是能够为 ADC SIR 生成新代码,不使用   ADC.c 文件的内置函数,它是 可能的 SIR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请不要 使用  ADC 的示例代码,       而是可以为 ADC SIR 生成新代码,而不使用   ADC.c 文件的内置函数,而是使用 可能的 SIR。  [/报价]

    是的、可行。

    只需仔细了解 ADC 的所有寄存器、然后您就可以实施自己的 API 以进行 ADC 转换和读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIR,在控制器 TMS570LS4357 AD1IN_6中, 它 使用的温度传感器可以生成模拟信号并提供给 ADC 引脚 ,它会进行转换并提供数字输出 SIR

    感谢您的快速回复

    耶瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后只有外部 模拟才可以使用, 如果我  使用寄存器为 ADC 生成新代码,如选择寄存器,状态寄存 器,结果寄存器, 足够 SIR 其他内部计算 SAR 也应该得到代码 SIR , 否则 、如果提供模拟信号 将自动生成的 数字输出  

    谢谢!

    耶瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么 先生,没有来自  Uside 的答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SIR,在控制器 TMS570LS4357 AD1IN_6中, 它具有 使用的温度传感器,可以生成模拟信号 并提供给 ADC 引脚,它会转换并提供数字输出 SIR

    不、您不能这样做。 控制器的内部温度传感器无法在外部引脚上生成模拟输出。 您不能这样做。

    如果我  使用诸如选择寄存器、状态寄存器 、结果寄存器等寄存器为 ADC    生成新代码,足够 SIR 其他内部计算 SAR 也应该获得代码 SIR ,否则如果提供模拟信号将其自动生成的 数字输出 [/引号]

    不会有任何 SAR 配置、请浏览 TRM、您可以找到所需的一切。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 先生  ,我将按照步骤,你提供的 bt 结果将得到 hexa 小数, 我将转换成 ASCII,我将显示 SIR,在此之间只计算是 SIR,不 相关 SAR,一旦我们给出模拟信号是足够的,就不需要任何额外的计算  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    实际上、我们已经对正交编码器示例执行过这个操作了吗?

    我在这里提供了将每个十六进制位转换为相应 ASCII 值的代码、并通过 SCI 右侧发送到 docklight、使用相同的过程。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不 需要先生,我问 是否 按照 上面的 示例顺序          ,你提到它足够把模拟转换成数字,我问   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIR: 控制器 TMS570LS4357中的 SIR 作为   模拟输入的电位器 ADIN_6 、我们无法通过其提供模拟 信号给 ADC SIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     控制器中的 IC U10 将用于模拟信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     主席先生,   最后一项质询的答复为何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我问 是否 按照 上面的 示例顺序          ,你提到它足够转换模拟到数字,我问  [/报价]

    是的、请遵循上述顺序。 够了。

    尊敬的 控制器 TMS570LS4357中的 SIR 作为   模拟输入电位器 ADIN_6 ,因为我们无法向 ADC SIR 提供模拟[/报价]

    是的、您可以使用此电位器。

    您无需在这里进行任何进一步的连接,因为您可以看到电位计已经连接到 AD1IN[6],您只需要启用相应的通道并执行转换。 如果您要更改 ADC 的模拟输入、则只需手动旋转电位器的旋钮、 如果这样做、ADC 的模拟输入会发生变化、因此您还可以看到相应数字输出的变化。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 先生, 我尝试   通过 ADC 的示例代码获取 ADC ,以了解  它将产生什么类型的输出,     在    通过电位器为模拟输入启用通道6后将存储在寄存器中的值,  但 它结构在 adcisconvertcomplet()中, 不  向前移动。  什么将会发布先生,请回复快速先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    请使用 HALCoGen 中的"adcDisplay"示例验证您的代码、确保按照其中提到的所有步骤进行操作。 代码应该起作用。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 先生 , 相同的代码没有任何变化 , 我按照   示例代码中提到的任何内容进行操作,并启用  ADCgroup1的引脚6通道。 模拟输入的  电位计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 先生,我们使用 GIO 仅 用于硬件触发,其手段 在 GIO 端口 I 启用 方向引脚,这是所有 SIR ,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    我为您的要求创建了一个示例项目:
    e2e.ti.com/.../AD1IN_5F00_6_5F00_ADC_5F00_Display_5F00_Test_5F00_LC4357.zip

    我测试了这个项目、它按预期运行。

    在调节电位计之前、您可以看到通道6的 docklight 数据、我还可以通过旋转电位计旋钮进行捕获

    您可以看到、在我逆时针旋转旋钮后、我的数字输出会减小。 我在我的 Launchpad 板上进行了该测试。

    请将您的项目与我的项目进行比较、并进行必要的更改。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您 ,先生,它的输出,先生,一个怀疑 昨天,您 发送了 一个 示例 序列,如果我们遵循,我们将得到相同的输出 SIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您将获得相同的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIR 默认 复位控制寄存器为0,如果 我检查 G1EMBUFFER 中存在的值=其提供214789516, 就像其在操作控制寄存器中提供的一样,在第二阵列中为40。 如果每一个都是缺省写相同的东西,什么是使用 SIR , 他们是其他方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过写入组1通道选择寄存器(ADG1SEL)来选择需要在组1中转换的通道。 在这个例子中、为了选择通道0、2、4、和8在组1中进行转换、需要将一个值0x115写入 ADG1SEL

    等待组1转换状态寄存器(ADG1SR)中的 GP1_END 位被置位。 当在组1中被选择进行转换的所有通道都被转换并且结果被存储在组1存储器中时、该位被置位。

    7.通过读取组1 FIFO 访问位置(ADG1BUFFER)或直接读取组1结果存储器来读取转换结果   

    SIR 说明被理解 SIR 先生,因为这变得错误 可以解释用例子请 SIR 先生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解 上述指令先生,变得混乱,你能解释 先生,

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 先生, 任何 更新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,先生,  没问题 我会 处理这一个,谢谢你的支持谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    [报价 userid="577797" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1305996/tms570lc4357-analogue-to-digital-convertor/4973295 #4973295"]SIR 指令被理解 SIR ,由于这种错误 可以解释,举例来说,请 SIR [/报价]

    您不需要任何单独的示例即可理解这一点、如果您仔细阅读示例代码、您可以详细找到所有这些步骤。

    如您所见、我们在示例代码中执行相同的步骤。 只需浏览他们的定义、了解他们是如何使用寄存器的。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   先生 ,我理解先生, 一个 昨天  调试 代码  本身 理解,现在 这 不是 问题,从 铁路 什么信号将进来 , 我们 需要  使用 ADC ,关于我应该使用 电位计工作不是 必需的事  先生,  如果我 搜索 在线平台 它给 压力,温度,音频等. 特别是在 我们需要转换的事情,  我知道在这么多的事情,我会照顾, 如果我需要任何帮助 ,我会给你发短信,谢谢你的 巨大支持。 非常感谢。

    耶瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIR 在我们的 项目中 ,继电器机架将会  提供模拟信号并  通过 我们 将输入卡提供给我们     ,我们需要使用 ADC 将模数信号转换为数字信号,使用  前面的  示例 代码, 我们可以实现 SIR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     主席先生,你的答案是甚么? 问题是否错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    如果我 搜索 在线平台 它的给予 压力,温度,音频等

    您可以使用 ADC 与任何传感器连接、所有传感器的 ADC 转换过程都是相同的。  从 ADC 获取数字输出后、您只需反向转换为相应的物理参数值、并将其显示在用户界面中。

    尊敬  的先生  ,在我们的项目中    , 我们将从中继机架获得模拟信号      ,并通过我们需要使用 ADC 将模拟信号转换为数字信号,使用  以前的  示例 代码, 我们可以实现 SIR  

    如果您与继电器进行连接、继电器只有两种状态正确吗? 继电器打开和继电器关闭?

    如果是这样、您也可以使用简单的 GIO 来查找继电器状态。 我的意思是、如果继电器输出是3.3V 模拟、那么继电器可能关闭、或者0V 模拟、那么继电器可能开启、就像这样。 那么、在这种情况下、一个简单的 GIO 会为您提供高或低状态、对吧?

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 不采取   正常的 继电器,我说 火车站他们会使用该继电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

     不采取   正常 中继,我说 火车站他们会使用该中继[/报价]

    我没有铁路领域的知识。 我只是介绍一般继电器的信息。 为了知道继电器的状态、我们可以只使用 GIO 而不是模拟输入。

    您了解了 ADC 的工作原理、它只需将0到3.3V 的电压转换为0x000到0xFFF。 因此、您可以在信号为0至3.3V 的任何位置使用它、并且可以使用转换后的数字值来估算物理参数。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 先生,如果 有 足够的 ,先生, 功能如果我有疑问 ,我给你发短信,快乐 pongal 先生  

    谢谢!

    N·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你生日快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIR , 从   铁路制动压力   ,使用压力传感器, 输出我会给控制器  通过转换  安培 输出  为 电压 输出,范围 是 0-3.3V 之间,如何转换 这一点, 你能帮我 SIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    将压力传感器输入与其输出映射。

    例如、我的压力传感器将监测0至300bar 范围内的压力。 这意味着压力传感器将针对0bar 压力向 ADC 提供0v 输出、并针对300bar 压力向 ADC 提供3.3V 输出。

    我想您已经知道如何将 ADC 数字结果转换为模拟输入、对吧?

    analog_value =(3.3 / 4096)* DigitalResult

    以上公式适用于12位 ADC 并考虑 ADREFHI = 3.3V 和 ADREFLO = 0v。

    在代码中计算等效数字结果的模拟值后、现在可以使用以下公式将模拟值转换为压力

    压力=(3.3 / 300) *  Analog_value

    上面的公式很简单、压力传感器将为300bar 压力提供3.3V 电压、所以在我的代码中、我得到了一些模拟值、这样我就计算了相应值的压力。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您  的 回复先生, 现在 从  压力  传感器  我们 得到的 输出是 4mA 到 20mA   一个  我们 不能 连接到 微控制器,因为  我们 需要  转换为 电压 形式 , 如何  转换 SIR。 在  给 控制器之前。   先生,你能评价吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    ADC 将对电压进行采样、并将电压转换为合适的数字值。

    您不能直接向 ADC 提供电流、因此应在施加到 ADC 之前将电流转换为电压。 添加一些电阻并将电流转换为电压、然后按照我提到的转换过程进行操作。

    而您提出的流程不是我们的范围 Jeeva ,我们只能帮助您解决我们的控制器的问题。 我们可以验证您设计的电路、但您应该自行设计电路。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 先生 ,谢谢,我  将 设计 电路  一旦完成,我 将验证 输出 ,  我将 通知您先生,谢谢您 的巨大支持。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生, 在我们的 项目中    ,从压力传感器输出  给  IC LTC1992CMS8#PBF 然后 从 IC  再到另一个 IC AMC1200BDWVR,然后   输出这个 IC  给 微控制器 TMS570LS4357。  我有一个 疑问先生, LTC1992CMS8#PBF   从 这个 IC 输入 -IN 和+IN 被 赋予   电压形式,如果    它的电压的意思,从传感器我们得到电流输出   ,它将如何工作,请  解释 这 两种 IC 输入和 输出 形式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你给 你 意见,它 对我们真的很有帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    您可以针对此问题提出一个新主题、因为该主题已变得太长、如果任何引用该主题的人可能会混淆。

    如果您提供  意见,它 将对我们非常有帮助 [/报价]

    在这个问题上、我会尽力为您提供帮助、但您在这里谈论的 IC 对我来说也是新的。

    所以,我必须研究和理解,然后才能回答。 因此、请预计会有一些延迟。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 ,先生,  如果明天 能得到 先生