This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:无法使 RX 线路变为低电平

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1316216/tms570lc4357-cannot-bring-rx-line-low

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGENLAUNCHXL2-570LC43

您好!

我目前正在尝试通过 LIN 与 LAUNCHXL2-570LC43板进行通信。 我已按照示例中的说明进行操作、并且可以从一块电路板向自己发送和接收消息。 但是、只要这两个板相互连接、我就只能发送主板的接头。 我无法在响应中发送数据。 我已尝试将一个板设置为从模式、但这样未解决问题。 此外、当这些板通过 LIN 收发器相互连接时、我无法使其 RX 线路的电压降低到足够低的水平来记录一条消息。 但是、如果 RX 线路的 TX 和 RX 线路直接连接在一起、而两者之间没有 LIN 收发器、那么我可以使 RX 线路具有足够低的电平。 我已经尝试在 RX 和 TX 线路上启用下拉电阻器、但问题仍然存在。 我查看过技术参考手册、但未找到任何与这些问题相关的信息。 主器件在发送由微控制器自动处理的自有响应之前是否对标头有某种响应? Halcogen 中是否有某种设置会将 RX 驱动为高电平并妨碍其变为低电平的能力?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.当电路板处于从模式时、我也无法发送数据。 我不仅被禁止在从模式下发送标头、还被禁止在从模式下发送响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    很抱歉我的答复出现延误。

    正如我在其他线程中讨论过的、 我们是否可以规划一个实时调试会话、以便更好地了解该问题?

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。