This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules TMDXRM57LHDK 开发套件修订版 E 为 SCI 和 SPI 填充引脚原理图/手册

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1317329/hercules-tmdxrm57lhdk-dev-kit-rev-e-populated-pins-for-sci-and-spi-schematic-manual

器件型号:TMDXRM57LHDK

您好!

我们正在使用 Hercules TMDXRM57LHDK 开发套件版本 E。 在哪里可以找到有关我们可以在 Hercules 电路板上访问的 SCI 和 SPI 原理图/手册的哪些已填充引脚的信息? 特别是 SCI2、SCI3、SPI1和 SPI5。  例如、我可以看到 LIN1RX 打印在电路板背面、但找不到相应的 TX 引脚、并且找不到 SCI2。  板正面另一个示例在背面 A 引脚上填充了连接器 、印刷为 T5、 但 背面同样的引脚 显示 D13印刷在 Rev E 板上 (如果电路板的 Rev E 版印刷错误)。  是否有列出修订版 E 板已填充引脚的 Hercules 电路板引脚映射的手册原理图?  谢谢你。