请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXRM57LHDK 您好!
我们正在使用 Hercules TMDXRM57LHDK 开发套件版本 E。 在哪里可以找到有关我们可以在 Hercules 电路板上访问的 SCI 和 SPI 原理图/手册的哪些已填充引脚的信息? 特别是 SCI2、SCI3、SPI1和 SPI5。 例如、我可以看到 LIN1RX 打印在电路板背面、但找不到相应的 TX 引脚、并且找不到 SCI2。 板正面另一个示例在背面 A 引脚上填充了连接器 、印刷为 T5、 但 背面同样的引脚 显示 D13印刷在 Rev E 板上 (如果电路板的 Rev E 版印刷错误)。 是否有列出修订版 E 板已填充引脚的 Hercules 电路板引脚映射的手册原理图? 谢谢你。