This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432:电源功耗估算

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1313841/am2432-am2432-power-supply-consumption-estimation

器件型号:AM2432

尊敬的 TI 专家:

     TI 网站提供了应用手册:AM64x/AM243x 功耗估算工具。 但它似乎是一个简单的估算工具。

     现在、我想获取一种 准确估算功耗的方法。 您能否提供 估算解决方案? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供使用案例、使用的内核、加载、使用的外设等的更多详细信息 ?  

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivasharan:

        我将选择 AM2432BSDFHIALV、 外设主要包括用于以太网 PHY/3 I2C/SPI/某些 GPIO 接口的 DDR4/7 UART (12Mbps)/RGMII。 计划使用两个 R5F 内核和 PRU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢、您还可以分享这些上的负载 吗?

    此致、Shiv