This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:MSPM0L1105

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315662/mspm0l1105-mspm0l1105

器件型号:MSPM0L1105

您好、TI 团队:

我们的客户远程技术有限公司对 Pn#MSPM0L1105TRGER 有疑问、我们之前购买了80k 此产品、当他们使用它时、 他们表示:"所使用的德州仪器 MCU 是预生产单元、因此存在一个具有唯一 ID 的寄存器、该 ID 应该是唯一的、但读取所有器件中的所有零值、这会造成问题。"

您能否确认此 PN 是否为预量产器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    本主题已在上一周(星期五)引起我们的注意、我已联系我们的产品测试团队以帮助了解原因。  您知道客户从哪里购买这些器件吗?  直接从 TI 或经销商处购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    我们直接从 TI 购买了该产品、然后将其运送到远程设备、我们的 PO 编号是 MC11E0159599、这是封装上的标签、供您参考
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yolanda。

    这证实了批号与我们的产品/测试组目前调查的问题相同。  1月19日,Sanmina 的 Brian Mcluckie 提请我们注意这个问题。  我会随时向您发布任何更新。