This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:以太网通信问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1314788/tm4c1294kcpdt-ethernet-communication-issue

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

    我将 TM4C1294KCPDT 用于我的应用、其中我根据 TI-RTOS 示例开发了用于以太网 TCP/IP 套接字通信的代码。

沟通始终良好。 我将板配置为 Server。

我需要在我的代码中添加一个附加项、每当在 TCP/IP 上接收到数据时 、控制器 都会生成 接收任务。

在同一任务中、我可以向客户端发送回复数据。 一旦我从任务中来、就无法将数据发送到客户端。

有时我需要发送数据而无需客户提出任何请求、但第一次客户创建与我的董事会的连接并进行新的查询。

此致、

尤瓦拉伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不清楚您的问题。 你是否参考了 tcpecho 示例? 此示例将在服务器接受客户端连接后创建 tcpWorker 任务。 tcpWorker 任务启动后、它仍保留在任务中、等待从客户端接收数据、然后回显。 这基本上就是它的工作方式。 如果要向客户端发送某些内容、可以创建另一个调用发送命令的任务。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题是在接收数据后、输入我的代码以接收任务。

    在接收任务内部、我能够使用发送任务来传输数据。

    但我无法使用发送命令在接收任务之外发送数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否尝试创建不同的任务并在该任务中发出发送命令。 你可能需要在任务之间使用信标、或者在任务内部使用某种类型的 task_sleep、以便内核可以在两个任务之间切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您分享这些信息。

    您能分享一下这方面的示例代码吗? 它可以帮助我快速解决问题。

    此致、

    尤瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     抱歉、我们没有示例代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定