This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:从 RTOS 应用中使用 ospi

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1302006/tmds243evm-working-with-ospi-from-rtos-application

器件型号:TMDS243EVM

大家好、TI 支持团队。 您能否告诉我是否可以从 RTOS 应用程序中使用读取/写入函数来对闪存进行 ospi 闪存。 我看到了 nortos 的示例、它很有效。 但对于 RTOS、系统会停止运行。 您能告诉我可能有什么问题吗?   

谢谢! 最棒的餐厅,Yury!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yury、您好!

    没有限制、闪存驱动程序不在 RTOS 环境中工作。 您能否提供有关确切用例的更多详细信息? 因为有些诸如 Flash_write 和 Flash_erase 的 API 都是通过设计分块实现的。 让我知道应用程序到底要做什么。

    此致、
    阿南德·马哈德万·SS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    谢谢你这么多的答复。 我只是将 ospi_flash_io 示例的内容复制到 hello_world_main RTOS 示例函数中。 预先启用 syscfg 中的所有功能。 但出于某种原因, ospi 检验不通过。   如果您认为没有问题、我将尝试进一步调查此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定 Yury、  

    您能告诉我确切的故障点是什么吗? 比如在 FLASH_WRITE、擦除或回读期间是这样?

    此致、
    阿南德·马哈德万·SS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anand Mahadevan SS! 很抱歉这么晚才回复。 FLASH_WRITE 期间的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个解决问题的方案。 更改存储器保护单元中的访问权限。 非常感谢 ypu!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、Yury。 我希望我可以关闭此主题。

    此致、
    阿南德·马哈德万·SS