This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:无论 FIFO 状态如何、UART RXTO

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1316652/mspm0l1306-uart-rxto-regardless-of-fifo-state

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我有一位客户试图利用 UART 中的 RXTO 计数器。 根据 TRM 上的说明、"当接收器关闭时、接收超时中断 接收 FIFO 不为空 ,并且在 IFL 中未接收到指定时间的更多数据。 RXTOSEL 位"  

FIFO 为空时、是否可以使用计数器? 客户不在计时器通道中、因此不能简单地在 RXINT 之后使用计时器。 理想情况下、只要在特定数量的 BRCLK 中尚未接收到字节、它们就能够具有 RTOUT 中断。

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munan:

    RXTO 用于检查 UART 传输是否已结束。 它要求 RX FIFO 不得为空、以避免在没有 UART 发送时重复进入超时中断。 如果客户想要使用 RX 超时功能、有一种推荐的方法:

    1)。 设置 RX FIFO 阈值水平>= 2个条目(接收>= 2个条目时、将触发中断。 您可以读取一个字节的数据、并在 FIFO 中保留一个字节的数据);

    2)。 设置指定的 RXTO 时间;  

    3)。 当触发 RX 超时中断时、我们知道 UART 传输已结束、

    4)。 在 RX 超时中断中、您可以从 RX FIFO 中读出最后一个字节的数据。 并且记得清除超时中断标志。

    但是、如果客户坚持在 FIFO 为空时使用计数器、他可以考虑使用"SysTick "。 您可以在 TRM 中找到有关"SysTick "的描述。

    此致、

    K·扬茨