This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:UART 通信端口存在疑问

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1316335/msp432e401y-doubt-on-uart-communication-port

器件型号:MSP432E401Y

假设 uC 与 器件间连接、用于 UART 通信、可能是 PMIC。 如果 uC 未通电、则说明 PMIC 已开启、且其发送输入用于 uC。 这是否会影响 uC UART 端口?

声明:  4×UART (×硬件流控制时为3 μ A)

这意味着"硬件流控制"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 uC 未"开启"且 PMIC 已开启且其发送 uC 输入。 这是否会影响 uC UART 端口...?

    请参阅 I/O 的数据表电气特性。 您应该尽可能避免通过 I/O 对未上电的 MCU 反向供电、或者至少确保在器件未上电时限制通过 I/O 的电流。  

    声明:  4×UART (×硬件流控制时为3 μ A)

    [/报价]

    有关流控的详细信息、请参阅 TRM。