This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:诊断范围 ETH18:新存储器保护单元(NMPU)功能的软件测试

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1313003/tms570lc4357-scope-of-diagnostic-eth18-software-test-of-new-memory-protection-unit-nmpu-function

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的专家:

安全手册列出了诊断 ETH18: 新内存保护单元(NMPU)功能的软件测试。 诊断的描述非常模糊。
NMPU 提供2种测试其功能的方法:内部和外部诊断模式。

应使用哪种模式来测试以太网 NMPU?

谢谢、此致、
最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我已开始处理此线程、并将尽快为您提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我从未进行过实际测试、但经过 TRM 后、我了解任何一种诊断模式都可以使用。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    因此诊断 ETH18不需要一种特定的方法、但我们可以决定使用内部诊断模式而不是使用外部诊断模式、反之亦然?

    谢谢、此致、
    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此诊断 ETH18不需要一种特定的方法,但我们可以决定通过外部诊断模式使用内部诊断模式,反之亦然?

    是的、您说得对。