This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:SPI 连接到 CAN

Guru**** 2137220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1316296/mspm0g3507-q1-spi-to-can

器件型号:MSPM0G3507-Q1

大家好、

我的客户有 SPI 到 CAN 和 CAN 到 SPI 要求、我知道我们仍然没有 SPI 到 CAN 器件。 我想知道 M0是否可以做到这一点。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    M0可以进行 SPI <-> UART、并且可以通过使用 UART 扩展进行实现。 因此、在理论上、这是可以实现的。  

    此致、

    K·扬茨