This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:用于安全分析报告的 NDA

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315804/rm57l843-nda-for-the-safety-analysis-report

器件型号:RM57L843

您好!  

自从三个月前我要求提供保密的 RM57L843安全分析报告以来、我没有取得任何进展、这些报告已经从这个论坛中转移过来、直接与销售团队联系、以便签署必要的 NDA。 我与不同的 TI 人员都有所对应、但是由于 TI 方面的通信缺口、我刚从一个地址重定向到另一个地址。

我将在此处复制整个交易、包含日期、但 不包含实际的 TI 员工姓名和地址、例如:

  • 我(2023年11月6日):您的同事 XXXX 通知 我、我们两家公司之间的 NDA 已过期、并告诉我"本地销售团队"。 我不确定那是谁、但自从我上次就 NDA 与您进行沟通后、我希望您这次也能帮助我们。 您能否将更新后的 NDA 发送给我们以供我们签署、以便我们可以访问 RM57Lx 的机密安全文档?
  • TI (2023年11月6日):Josip、我不再使用该产品。 我希望 XXXX 能有所帮助。
  • TI (2023年11月10日):您好、这适用于 TMS570/ Hercules 系列吗?
  • ME (2023年11月10日):它专门用于 Hercules RM57Lx。
  • ME (2023年11月17日):有没有 NDA 的消息?
  • 我(2023年11月24日): 自我上一封电子邮件发出后一周已过去。 您能确认您收到了我的消息、并估算我们可能会在何时收到新的 NDA 吗?
  • TI (2023年11月24日):很抱歉耽误你的时间。 我希望 XXXX 和 XXXX 能够提供有关此主题的更多指导、或者将您与合适的联系人联系起来。  请注意、本周有几个人因美国的感恩节假期外出。
  • 我(2023年11月24日):感谢您的回复。 好的、我等待 XXXX 和 XXXX。
  • ME (2024年1月12日):您能否提供更多指导或将我联系到合适的联系人以获得 NDA? 我不想再浪费几周时间、因此、请至少在回复此消息时附上您收到的确认、并预估您何时能够为我们提供帮助。
  • ME (2024年1月16日):您能帮助我们获得 NDA、以便我们可以访问 RM57Lx 吗? 这对于我们正在进行的两个安全项目至关重要。
  • TI (2024年1月16日):对于丢失该器件、我很抱歉。 这将由您当地的销售团队处理、因为我个人没有能力设置保密协议、您应该能够通过 https://support.ti.com/csm 上的客户支持团队与他们联系。
  • 在 https://support.ti.com/csm 上聊天 (2024年01月17日):  
    • 我:你好。 我的公司与 TI 签订了 NDA、允许我们访问与 Hercules 安全控制器相关的机密信息。 此 NDA 已过期、我们应该起草一个新的 NDA、这样我们就可以访问 RM57Lx 控制器的机密安全文档。 自去年11月初以来、我与众多 TI 员工的沟通一直没有取得任何进展。 最后、他们将我转至支持页面。 如何启动我公司和 TI 之间的 NDA 流程?
    • TI: 很遗憾、TI.com 是一个在线订单平台、不提供与 NDA 相关的支持。 我们建议您继续尝试与先前与您签署协议的人联系。 感谢您的理解。
  • 我(2024年1月17日):我在 https://support.ti.com/csm 上试过聊天 、得到了以下回复:"很遗憾、TI.com 是一个在线订单平台、不提供与 NDA 相关的支持。 我们建议您继续尝试与先前与您签署协议的人联系。 感谢您的理解。"
    我们在这里绕圈旋转,几个月来没有任何进展。

    我应该联系您的合同管理部门经理 XXXX、他签署了原始 NDA 吗? 如果是,请告诉我他的地址。 如果没有、请将我转发给能够帮助我们的人。

截至今天、我尚未收到上一封电子邮件的回复。  

有人可以帮助我加快此过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josip Babic:

    对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    您能告诉我贵公司位于哪个国家/地区吗?

    同时、请提供您的邮件 ID、我会将邮件转发给相应的当地销售团队以加快该流程。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadishu:

    我的公司位于克罗地亚。 我将通过私人消息向您发送我的电子邮件地址。

    此致!
    约斯普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚向我们的内部营销团队发送了消息、并将尽快为您提供更新。