This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:HALCOGEN 无法在 Windows 10 Pro 上正确显示

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315490/rm48l952-halcogen-does-not-display-properly-on-windows-10-pro

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

HALCOGEN v04.07.01工具无法在 Windows 10上正确显示。

  • TI 针对此版本的一些发布说明显示与"Win XP、Windows 7和 Windows 10"兼容
  •  TI 针对此版本的其他发行说明表示与"Win XP、Windows 7"兼容(例如、实际程序中包含的发行说明已将 Win 10从功能中删除)

那么、是否有办法让此程序在 Windows 10 Pro 上正确显示?

我将附加一个屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kip:

    (+) TMS570LC4357:HALCOGEN 软件 GUI 混淆了-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    如上面的主题中所述、请将字体大小保持在100%、这样可能会解决您的问题。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    您的答案无法解决 Windows 10中的问题。

    我花了很长的时间,但我解决了我自己的问题。   

    在多显示器情况下、Windows 10的解决方案如下:

    -->在窗口的"设置"对话框中,您必须将要运行 TI HAL 程序的监视器设置为"主显示"。  在 Windows 10中、对于此问题、请单击"使这个成为我的主显示屏"框。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kip:

    我花了很长时间,但我解决了我自己的问题。   [/报价]

    很高兴听到您自己解决了问题。

    感谢您提供可能对未来类似线程有所帮助的解决方案。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。