This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:适用于 Windows + Linux 的 AM2432和 PCIe

Guru**** 2536030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1311108/am2432-am2432-and-pcie-for-windows-linux

器件型号:AM2432

您好!

几个月前、我收到了回复。 到2024年第一季度末、AM2432将支持面向 Windows + Linux 的 PCIe。 您能告诉我此事的现状吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望能支持这个特性: 在 PC 上电后枚举 PCIe 卡的总线

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在努力开发相同的解决方案、计划在2024年4月中旬发布9.2版本

    此致、

    安库尔