This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:将 MSP432E401Y LaunchPad 开发套件连接到计算机时出现问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1308175/msp432e401y-problem-connecting-msp432e401y-launchpad-development-kit-to-computer

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

大家好、当我们将 MSP432E401Y LaunchPad 开发套件与可扩展 PMIC GUI 结合使用以测试和验证 TSP6593Q1时、我们首先将 USB 电缆连接到 XDS110端、然后下载 XDS110驱动程序并进行安装。 计算机设备管理器可以正确识别 XDS110端的串行端口。

后来、我在英文论坛和其他博文中了解到、需要通过 XDS110端口为 MSP432E401Y 芯片 编程固件、因此我通过 UNIFlash 为 MSP432E401Y 编程了1.0.3.6版的固件、 其存储器可以通过 UNIFlash 软件正常访问,如下所示:

下载固件后、需要将 USB 电缆插入 U7、即靠近 MSP432E401Y 芯片侧的 USB 端口、并将 JP1切换为中间导通和外部电源3.3V、如下图所示:

理论上、对于其他器件、计算机的设备管理器中将出现一个虚拟 COM 端口、然后可扩展 PMIC GUI 软件将读取硬件平台。 但是、计算机设备管理器将不会响应、并且主机将无法正常读取硬件。

电流测量后、硬件电源电压正常、芯片正常升温、晶体振荡器开始正常振荡、XDS110可用于存取芯片存储器和闪存。 尚未发现硬件问题。

目前已尝试的解决方案包括:

1.同时将 USB 电缆两端连接

2.在 MSP432E401Y 通电后、断开 XDS110部件的电源。

3.电源使用5V 外部稳压器

4.尝试更换电脑

5.将已安装版本的 Scalable PMIC GUI 软件替换为 Web 版本

6. Re 程序1.0.3.6固件

7.使用网线连接

8.更换 USB 数据线

但都不能解决这个问题。 事实上,在刻录固件和更改 USB 电缆连接第一次后,虚拟 COM 端口短暂出现在其他设备的计算机设备管理器栏,但它似乎是不稳定的。 几天后,它在几分钟后消失,从那以后没有成功地重新出现。 是否有任何方法可以解决此问题?  谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    、需要通过 XDS110端口为 MSP432E401Y 芯片 编程固件,因此我通过 UNIFlash 为 MSP432E401Y 编程了1.0.3.6版固件

    您能否说明此固件1.0.3.6是由 PMIC 组提供的固件。 我不熟悉 PMIC 固件 、需要将您的问题转发给 PMIC 专家。  

    下载固件后、需要将 USB 电缆插入 U7、即靠近 MSP432E401Y 芯片侧的 USB 端口、并将 JP1切换为中间导通和外部电源3.3V、如下图所示:

    [/报价]

    我想这是您遵循 PMIC 演示用户指南中的说明、对吗?  同样、我不熟悉 PMIC 演示、因为为什么需要断开 XDS110。 您的图片显示您正在断开 XDS110。 通常、XDS110也可枚举为 UART 串行端口。 我不明白您为什么需要断开 XDS110 (USB 调试端口)并改为连接到 USB 设备端口。 为了使 USB 设备端口枚举为 UART 串行端口、您下载到 MSP432E 器件的固件必须是某种类型的 USB 应用程序。 因为我不熟悉 PMIC 演示。 我无法回答和诊断您的问题。 我将把您的问题转交给 PMIC 团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我是 PMIC 团队的 Nicholas。

    您和 Charles 的前两篇文章。

    目前的问题不是 PMIC 本身、而是 MSP432E401Y LaunchPad 开发套件、正确吗?

    最终目标是能够 在客户电路板上验证 TPS6593Q1是否正确?

    您能否链接指向固件的论坛帖子以及显示可扩展 PMIC GUI 软件可以交互的说明?

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    是的、当前的问题是  MSP432E401Y LaunchPad 开发套件无法连接到计算机。 最后,我想通过 launchpad 将程序编程到 PMIC 中,以验证电源,然后在项目中使用它(如果有其他方法,你可以帮助推荐它,谢谢),该文章的链接如下: MSP432E401Y:  MSP432E401Y : 如何获取 MSP-exp432e401y 的固件版本1.0.3.6 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    现在、在对 LED 刷写例程和 GPIO 中断例程进行编程后没有响应。 对1.0.3.6固件进行 Re 编程并插入 USB 电缆。  Stellaris 器件固件升级将始终显示在计算机的器件管理器部分中。 更换计算机。 之后显示 Tiva 器件固件更新。 恢复出厂设置后(链接:   通过 JTAG 接口使用 SimpleLink MSP432E4微控制器(修订版 A)(TI.com)) 、重新编程后保持不变。

    还有本文: MSP-EXP432E401Y:有关通过可扩展 PMIC GUI 调试 TPS6594x 器件的连接问题-其他微控制器论坛-其他微控制器- E2E  设计支持(TI.com)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    请花点时间查看整个文档。

    目前、我们不再提供 用于连接到 GUI 的 MSP432E401Y LaunchPad 开发套件方法、 但是评估模块上没有集成的 MSP432、我们也提供了一些方法来展示如何使用这些 EVM 与开发板上已有的 PMIC 进行通信。

    您询问了另一种方法、上面有一个替代方法。

    不过、我们仍会尝试让 LaunchPad 启动并运行。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    你能否看一下下面的线程、看看你是否可以应用列表步骤。

    链接至主题:(在此处单击"我")

    Br、

    尼古拉斯