主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 LP-AM243
您好!
我一直跟踪下面 URL 中的"入门"。
定制电路板上的 SoC 为 AM2431BSDGHIALV。
使用我拥有的 XDS110仿真器、JTAG 测试连接和与 R5F 的连接是成功的。
但是、 闪存 SOC 初始化二进制部分中的以下命令不能正常工作。 (赢11)
> python uart_uniflash.py -p COM4 --cfg=sbl_prebuild/am243x-lp/default_sbl_null.cfg

[ERROR] XMODEM 发送失败、EVM 无响应或响应错误或用户已取消、
对 EVM 进行下电上电、然后再次运行此脚本!!
2.下面是 default_sbl_null.cfg 文件的内容。
3.我可以在定制板上设置所有的启动模式[0:15]也可以把它设置为 UART 启动模式、如上面 URL 下图所示。

4.当前情况是、当引导至 UART 引导模式时、"C"持续输出到连接的 COM4、而不是通过"C"字符串获取以下信息。
> python uart_boot_socid.py -d am243x -f data.txt
----------------
SoC ID 标头信息:
----------------
数字锁定数:2
----------------
SoC ID 公共 ROM 信息:
----------------
SubBlockId:1
SubBlockSize : 26
DeviceName:am64x
设备类型: HSFS
DMSC ROM 版本:[0、2、0、0]
R5 ROM 版本:[0、2、0、0]
----------------
SoC ID 安全 ROM 信息:
----------------
SEC SubBlockId:2
SEC SubBlockSize : 166
SEC PRIME:0
SEC 密钥版本:0
SEC 密钥计数:0
SEC TI MPK 散列:b018658ad99dc903c8c9bfb27b12751099920a042ad1dFeatur7b7b57369f15546de285edde6a7b39a8b3c40a27b237f8fb1e57f245e80b929c1e28c1e2edc2ecb0246aaae6
SEC Cust MPK 哈希:ad0bc40b00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000
我该怎么办?