Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
CCS
版本:12.5.0.202309161830
构建 ID:N202309161830
SYS 配置1.18.0.3266
我们在3线制模式下使用 SPI 和针对芯片选择信号的位振荡 GPIO。
使用针对芯片选择的基于位的 GPIO、SPI1已配置且工作正常。 请注意、使用的 GPIO 引脚与可以在4线制模式下分配给 SPI 的引脚相同(SPI1_CS0/CS1/CS2/CS3、引脚 B14/D14/D16/E16分别)
在为 SPI1配置 GPIO 的同时、我 为 SPI0配置了 GPIO (SPI0_CS0/CS1、引脚 D12和 C13)
完成测试后、SPI1我尝试在 syscfg 中添加 SPI0。
它崩溃了
我会自动检查并加载可用更新。
问题仍然存在
我记得添加 MCSPI 时、它默认为4线模式、
这提示我删除了 SPI0_CS0/CS1的 GPIO 引脚分配
然后、我可以在 SYSCfg 崩溃的情况下添加 SPI0。 将 SPI0设置为3线模式、重新分配 GPIO 和您的叔叔(在本例中是短暂的)