This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:RM44L520

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315708/rm44l520-rm44l520

器件型号:RM44L520

1 μ、ADC转换函数可以在多个 μ c文件中进行调用吗?A

2、首先我已知,ADC进行转换时,是一次性将我所开启的通道转换全部给我,将所有的id和value存储在adc data的接结构体中,这些id和value在多个源文件中进行数据处理可以吗?

3 μ、就我目前的代码运行来看,是存在问题的,首先读取到的id和value是正确的,但是程序无法争取使用这些id和value,请问这种情况如何解决?请专家给一个思路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1、ADC转换函数可以在多个. c文件中进行调用吗?

    可以的。但要在每个C文件中包含(#include)ADC的头文件(头文件)。

    Unknown 说:
    2、首先我已知,ADC进行转换时,是一次性将我所开启的通道转换全部给我,将所有的id和value存储在adc _upload
    data的接结构体中,这些id和value在多个源文件中进行数据处理可以吗?

    你在4个文件中分别调用ADC转换函数,每个C文件得到的ADC数据是不一样的。每次调用,ADC重新采集一次。

    Unknown 说:
    但是程序无法争取使用这些id和value,请问这种情况如何解决?

    你是说这几个channels采样的数据不准确是吗?