This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:ADC 值高于预期。

Guru**** 2588785 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1308493/msp432e401y-adc-value-higher-than-expected

器件型号:MSP432E401Y

我使用 MSP432E401Y 的引脚12 (PE3)测量 REF2033QDDCRQ1器件的输出电压。 读取的值始终为~2.020V。应该为~1.65V (我已通过示波器进行了确认)。 为什么价值可能会偏离该裕度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以在其他电路板上重复同样的问题吗? 我假设您正在使用您的定制板。 是这样吗?

     您可以在 LaunchPad 上重复同样的问题吗? 您在 LaunchPad 上测量什么?

     有一个与 PE3相关的勘误 ADC#13、但如果将 PE3配置为 AIN0、它应该不会影响 PE3。 当用作 GPIO 输入、并在采样期间由其他 ADC 通道耦合时、问题更多地与 PE3上的干扰有关。 请参见下方的。 您是否可以按照 ADC#14中的变通办法、在启用 ADC 时钟后忽略 AIN0的前两个样本。 后续的 ADC 测量是生成合理的值还是仍处于关闭状态?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的回应。 不确定您是否能够解决此问题。 我现在将关闭该主题。 如果您有任何更新、您可以写回此帖子、该帖子会将状态更改为再次打开。