This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:硬故障地址= 0xbeebe

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1308723/msp432e401y-hard-fault-address-0xbebebebe

器件型号:MSP432E401Y

尊敬的 Charles:

我有一个问题、虽然我们的系统正常运行、但在某些时候、在负载测试期间会发生系统异常。 我知道、例外展示不必与系统崩溃的位置相关、因为其他函数可能覆盖了存储器、我知道您拥有编写完善的问题解决指南。 但所有这些,我们做了大量的调试,代码审查,堆监控,在代码的那些部分添加陷阱,可能会造成复杂的情况,...没有,所有好..

在 ROV 的屏幕截图下方:

任务内不存在内存溢出、唯一的红色任务只是关闭、当任务退出/删除时、ROV 始终显示 PeakSize = TaskSize。 邮箱中没有溢出(溢出本身不会造成损坏、但它可以显示任务执行出现了问题)、没有意外挂起的信号。

堆内存空间充足、唯一的奇怪是 ID 为12的孤立堆请求了0字节并显示在溢出状态。 但由于系统时钟计数器为低电平、这似乎与例外情况无关。

发送所有 Hwi 中断结果、并且-在此处不可见-同样在 Swi/时钟侧没有挂起的内容。

NDK 在内存和工作套接字方面也很好。

引起我注意的是解码的异常消息:
硬故障:强制:BUSFAULT:PRECISERR。 数据访问错误。 地址= 0xbeebe

 0xbebe 是否表示任何特定的地址或事件?

由于任务将显示状态"preempted"(已抢占)、但并未等待任何内容(右侧列中没有显示待处理内容)、这是否意味着它是系统进入 exitSpin 之前运行的最后一个任务?

您有什么其他建议可以查看、或者什么原因可能导致出现异常?

此致
彼得