This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1345:讲授如何创建新项目

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315224/mspm0l1345-teach-to-create-new-projects

器件型号:MSPM0L1345
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0L1306

您好!

我的客户在使用 M0L1345时遇到问题。

客户在调试阶段使用了 MSPM01306的开发板、而 CCS 进行了开发。

客户自己电路板上的 MCU 是 M01345 VSSOP28。 电路板往回走、客户端已更改 SysConfig 文件并通过调试编译。

他直接开发 XDS、具有以下连接:SWCLK/swdio NRST/vcc5v/GND。 目前、CCS 可以直接调试并打印日志、不会出现任何问题。

遇到的问题有:

他使用开发板 uart0在开发调试阶段进行通信、没有问题。 在当前的1345中也使用 uart0 ,电路板 Rx 是正常的,但 TX 异常,不能按预期工作,并莫名其妙地有一个自动输出。

客户可以找到的原因是:

TX 电压始终为低电平、似乎未正确初始化。

然后查看 Debug/syscfg/device.opt 或-D_MSPM0L1306__

生成代码引用的头文件也是 mspm0l130x.h

由于他在 CCS 中没有找到 Switch Device 条目、因此该项目直接从1306演示项目修改而来。

他想教您如何使用 ticlang + SysConfig 从零开始构建1345新项目。

谢谢~