This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:USART 支持

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315043/mspm0g1105-usart-support

器件型号:MSPM0G1105

大家好、  

客户希望使用 USART (同步)和 UART 来实施系统。 时钟速度为1.25MHz、数据包长度为255 <以下。

M0上的外设是否支持同步 UART? 我看到 MSP430有一些配套资料、但客户更喜欢使用 ARM。

此致、

-RT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    M0的 UART 不支持 同步 UART。

    此致、

    赫利克