This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231E6PZ:我们创建的 TM4C1231E6PZ 板不再生成任何中断。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231E6PZ, EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1314738/tm4c1231e6pz-the-tm4c1231e6pz-board-we-created-no-longer-generates-any-interrupts

器件型号:TM4C1231E6PZ
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXLTM4C123GH6PM

我们创建的 TM4C1231E6PZ 板不再生成任何中断。 仅在复位后立即发生。
在 LaunchPad EK-TM4C123GXL 上可以使用类似的软件。

这是 CCS 设置的软问题吗? 还是硬件问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 EK-TM4C123GXL 开发的 CCS 项目更改为 TM4C1231E6PZ。
    主循环正常工作。 但没有中断发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      TM4C1231E6PZ 为100引脚封装、而 EK-TM4C123GXL 板上的 TM4C123GH6PM 为64引脚封装。 引脚多路复用器会有所不同。 请确保 在 CCS 设置中定义 PART_TM4C1231E6PZ。 请参见下方的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles-San:
    我们已经解决了这个问题。
    感谢您的配合。