This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:能否在用于 eQEP 外设的 GPIO 引脚上生成 GPIO 上升沿和下降沿中断?

Guru**** 2774225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1314938/am2632-can-i-generate-gpio-rising-and-falling-edge-interrupts-on-gpio-pins-that-are-used-for-the-eqep-peripherals

器件型号:AM2632

我是否仍可以在多路复用到 eQEP 外设的引脚上生成 GPIO 边沿检测中断?

我想使用 GPIO 边沿中断和计时器来测量边沿之间的时间、以确定边沿是否太近、表明编码器出现故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Douglas 您好、

    如果为 eQEP 选择了引脚多路复用器、则将无法在这些 I/O 上访问 GPIO 边沿检测中断。 您需要在连接到 eQEP 引脚的器件上使用单独的 I/O 来对其进行监控。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph

    电源小知识

    感谢您的快速回答。

    道格