This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:Tiva C 系列

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1309324/tm4c1294kcpdt-tiva-c-series

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

  我正在将 TM4C1294KCPDT 微控制器用于我的新项目。

我是为以太网通信应用开发的硬件。 之前我使用相同的电路来开发它。

但现在它无法正常工作、但所有其他外设都可以正常工作。

  我在下面分享了我的硬件原理图、以太网连接成功1秒并断开连接、以视频形式附加。

 e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2024_2D00_01_2D00_04-at-17.45.18_5F00_871f237a.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以在其他主板上重复同样的问题吗、或者这是唯一有此问题的主板吗?

     您可以尝试一个常见的 TivaWare 以太网示例吗? 您可以重复同样的问题吗?

     您可以尝试使用其他以太网电缆吗? 它有什么不同?

     您可以尝试其他计算机吗? 它有什么不同?

     我将建议您首先确认运行有库存的 TivaWare 示例的 LaunchPad 在经过验证的网络上使用已知正常的以太网电缆和计算机工作正常。 使用此基准来诊断您的电路板、以便您可以排除与电缆、计算机和网络相关的任何问题。  

     您的原理图不是很容易阅读、但我认为如果您遵循 TM4C129系统的指南 、则应该没有问题。  

     如果您证明同一设计的所有其他电路板都在工作、但可疑电路板除外、则执行 ABA 交换测试、以确认 问题是 MCU 问题还是板级问题。  

    为  A-B-A  交换方法是一种简单的交叉检查测试、可以确认发现的问题不是系统性问题。

    • A-B-A  交换方法
      (1)拆除可疑部件( A )。
      (2)更换可疑部件( A )、具有已知良好的组件( B )并检查原电路板现在是否工作正常。
      (3)安装可疑部件( A )连接到已知正常的主板,然后查看是否 在正常的主板上发生同样的故障。

    步骤3很重要、因为它可以帮助我们排除任何可能问题是由系统问题或良好电路板上的多个轻微不良元件相互作用引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    这是硬件问题。