This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:GPIO 配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1313548/msp-exp432e401y-gpio-configuration

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

大家好!

我对实际电路板上的 GPIO 引脚配置感到困惑。 我只想在 MSP432E401Y 微控制器上使用引脚编号7、但不知道引脚编号7在实际 MSP432E401Y 板上的位置。

有人能向我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要一些背景信息、您在哪里看到它标记为"引脚7"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您确定是指引脚7吗?

     MSP432E401Y 中的引脚7是 VDD 引脚。 它不是 GPIO 引脚。  

    或者、您指的是 BoosterPack 1的 J1连接器上的引脚7、即 PD3。 请参见下方的。  

    或者您指的是 J5连接器上的引脚7、即 GPIO PQ0。 请参见下方的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您拒绝回答而不给出理由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Charles Tsai。 您的回答解决了我的问题。